This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:TTL1T45的 P2P 替代解决方案

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892672/sn74lvc1t45-solution-to-do-p2p-replacement-of-ttl1t45

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

大家好、

我的客户正在按照英特尔 参考 设计进行设计。 英特尔使用名为 TTL1T45的设备。 我们需要检查是否有解决方案来执行 TTL1T45的 P2P 替换。  SN74LVC1T45如何? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    名为"TTL1T45"的特定器件不存在。 这个名称显然是指在所需电压电平下工作的任何 xxx1T45逻辑器件。

    LVC 或 AVC 器件在1.0V 下不工作;唯一可能的选择是 SN74AXC1T45。