This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G07:能否通过 KOohm 将 SN74AUP2G07的 OD 输出上拉至其它电压电平>此部件的 VCC?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G07, SN74AUP1G07, SN74AUP3G07, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892521/sn74aup2g07-can-i-pull-up-the-od-output-of-sn74aup2g07-through-kohm-to-other-voltage-level-vcc-of-this-part

器件型号:SN74AUP2G07
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G07SN74AUP3G07SN74AXC2T45

您好!

我使用的是具有1.5V VCC 的 SN74AUP2G07、并将 OD 输出直接连接到其他3V 器件的输入引脚。 OD 输出上拉至3V 至10K。

由于我刚刚在数据表中看到 chap 6.3 ( RecommendedOperatingConditions)、Vo 的范围是0-VCC、我想知道我的设计是否正常、或者您在我的应用中推荐了什么?

谢谢

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AUP1G07和 SN74AUP3G07数据表允许3.6V 的电压、这是开漏输出的预期值。

    很明显、SN74AUP2G07数据表中的条目是错误的。 您的设计正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。

    马球、

    正如 Clemens 提到的、AUP2G07可使用 PU 电阻器进行电平转换。 我还将在 DS 中做一个注释、以更正此问题。

    您还可以考虑将 SN74AXC2T45用作2通道电平转换器、以进行1.5至3.3V 电平转换。 此器件上无需外部上拉电阻器。