This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:加电期间出现意外的输出行为

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892432/sn74lvc8t245-undesired-output-behavior-during-power-up

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT541

请帮助我解决客户遇到的此问题:

我使用此电平转换器从3.3V 转换到5V。 由于控制输入以 VCCA 为基准、并且我的控制线是3.3V 逻辑、因此 VCCA 上的电压为3.3V。 VCCB 上为5V。 问题出在上电。 首先出现5V (VCCB)、然后大约15ms 之后出现3.3V (VCCA)。 随着3.3V 电压上升(上升时间约为2ms)、B 侧输出脉冲高电平的时间约为150us。 这对我的应用来说是非常不利的。 我将此设备仅用作输出(A 至 B),因此 DIR 直接连接到 VCCA。 我需要控制输出使能、以便在正常工作条件下驱动 OE、但在上电时具有高阻抗、因此 OE 具有10K 上拉至 VCCA、该引脚在上升时会随3.3V 电压一同上升。

数据表明确指出:为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过上拉电阻器连接到 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力决定。 因此、我认为我所做的操作将确保我在加电期间获得高阻抗状态。 我出了什么问题?

我该怎么做才能解决这个问题?

VCCA 是否必须在 VCCB 之前出现? 我在数据表中没有看到这一点。 我必须添加一个 FET 开关来控制5V VCCB、以便在稍后打开。 这是不可取的,但如果需要的话,我可以这样做。  

如果 OE 在 VCCA 出现前处于高电平、会有帮助吗? 我可能可以使用 VCCB 上5V 电压的电阻分压器来提供3.3V 上拉电阻、而不是将其上拉至3.3V VCCA 电源轨?

感谢您的帮助!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输入可耐受过压、因此您只需将 DIR 和 OE 连接至5V 即可(但驱动 OE 的器件可能无法耐受5V 电压)。

    具有与 TTL 兼容的输入(如 SN74AHCT541)的缓冲器可以处理3.3V 输入信号、同时完全由5V 电源供电。