This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT32:缺少热性能信息

Guru**** 2946030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AHCT32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889556/sn74ahct32-missing-thermal-information

器件型号:SN74AHCT32
主题中讨论的其他器件:SN54AHCT32

数据表中缺少了使用 FK 图的 SN54AHCT32版本芯片的热性能信息。 是否有人可以向我提供有关此封装类型的7.4节热性能信息的信息、或者在哪里可以找到此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我们目前没有该封装的热性能数据。 我已经提交了一份有关此信息的请求、并将在3周内收到此信息。

    我将继续关闭该线程、以确保没有类似此线程的重复线程。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我收到了以下信息:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    94.1.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    64.2.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    67.2.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    63.4

    结果- psi JB (标准数据表值):

    68.4.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    16.2.

    谢谢!

    乍得克罗斯比