This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74-Q1:HCS 技术系列

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74-Q1, SN74HCS30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892103/sn74hcs74-q1-hcs-technology-family

器件型号:SN74HCS74-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS30-Q1

您好!

我的客户目前正在进行一个项目、他计划使用我们 的 SN74HCS74-Q1和 SN74HCS30-Q1器件;但是他对 HCS 技术系列并不是很熟悉、他有几个问题:

  • 在数据表中、他 找不到有关温度范围内有趣电平(最大低/高电平等)的信息;是否可以为上述器件提供此信息?
  • 是否有任何反对在同一系统中安装 HCS 和其他逻辑系列(例如 LVC)的言论?
  • 这项新技术是否适合汽车应用?  

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的最小/最大电气特性在整个温度范围内指定。 缺少哪些"有趣的层次"?

    所有处于同一电源电压的 CMOS 逻辑系列都相互兼容。

    所有 HCS 器件均符合汽车标准。 将他指向 HCS 应用报告、报告中说:

    系统设计人员不断努力提高汽车、工业、个人电子产品和其他电子系统的信号完整性、降低功耗并提高稳健性。 德州仪器(TI)的下一代施密特触发集成高速 CMOS 系列旨在实现这些目标。 此2V 至6V 逻辑系列的开发目的是在受其所处环境固有噪声影响的系统中提高数字信号完整性。 将施密特触发器集成到所有输入中消除了来自正常 CMOS 输入的逻辑器件中出现的大多数问题。 HCS 可在保持低功耗的同时实现所有这一切。