This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:缓慢充电和放电波形

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891992/txb0304-slow-charge-and-discharge-waveform

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

团队、

一位电视客户在他们的电视项目上使用 TXB0304、因为电路板很大、输出迹线在 PCB 上运行20cm。

其原理图位于此处下方、因为它们在边沿上发现了大振铃、因此它们将0欧姆电阻器更改为200欧姆。

使用0欧姆电阻器:波形来自测试点。

更改为200欧姆:

但当它变得低电平和高电平时、充电和放电速度会很慢。 由于起始点接近灌电流 IC 的确定阈值、因此时间常数不稳定。 客户希望能享受到慢充电体验。

因此、问题如下:

1.您知道什么导致了慢充电吗?

2.如果200欧姆不是一个好主意,建议消除振铃。

如果需要、让它们添加一些缓冲器。 理想情况下、他们不会添加缓冲器、因为电视很便宜、成本非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 缓慢是由 TXB 的极高输出阻抗(1k Ω)引起的。 这是允许其他器件覆盖自动方向感应所需的电压电平所必需的。

    对于单向信号、无需使用具有自动方向感应的电压转换器。 我建议使用具有适当输出缓冲器的转换器、例如 SN74AXC4T245。