This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08:输出引脚 Y (引脚4)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, SN74AUC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/892003/sn74aup1g08-output-pin-y-pin-4

器件型号:SN74AUP1G08
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08SN74AUC1G08

大家好、

我的客户询问 d/s 中是否有任何说明或有关输出引脚 Y (引脚4)灌电流数据的信息?

我已经检查了 d/s,不确定输出灌电流是否为 IOH,请帮助确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用"灌电流"、则表示流入引脚的电流、则由 IOL 指定。 请参阅 《了解和解释标准逻辑器件数据表》。

    客户尝试解决的实际问题是什么? 尝试灌入更多电流将增加输出电压;在这种情况下、最好使用具有更强大输出驱动器的逻辑系列、即 SN74AUC1G08或 SN74LVC1G08。