This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-EP:如何确定器件是否使用铜键合线

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891767/sn74lvc8t245-ep-how-do-i-determine-if-a-device-uses-copper-bond-wiring

器件型号:SN74LVC8T245-EP
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245

您好!

 如何确定零件是使用铜键合线还是其他金属(如金)制造的? 我提出的原因是政府要求对使用铜键合线制造的 PEM 进行额外的验收测试。

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    所有器件的内容均列在以下页面下:

    http://www.ti.com/materialcontent/en/home

    在搜索框中、键入 SN74LVC8T245并查找您的封装编号。 键合线将位于接合线部分下方。

    谢谢!

    乍得克罗斯比