This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:G4阐述

Guru**** 2967840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891370/sn74lvc1g08-g4-clarification

器件型号:SN74LVC1G08

您好!

我能否对 SN74LVC1G08DCKT 和 SN74LVC1G08DCKTG4之间的差异进行一些澄清? 我知道 E4/G4后缀现在通常是相同的部件,但对于这一个 CES 和 CE5来说,作为一个共享标记,我看到这些部件的铅涂层不同,材料成分数据表也不同。
是否所有 SN74LVC1G08DCKT 器件均采用 SN 涂层制造? 这似乎很奇怪、我猜所有器件现在都是用 NiPdAu 铅涂层制成的、数据表需要更新。

数据表显示非“E4/G4”部件始终具有 SN 铅涂层?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g08.pdf


材料成分搜索显示四种不同的选项?
https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partNumber=SN74LVC1G08DCKT&partType=tiPartNumber#resultstable

感谢您的澄清、

-Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    可订购的 SN74LVC1G08DCKT 可能会同时列出这两种类型的涂层。 具有 E4/G4后缀的可订购产品仅具有一种涂层类型、这意味着并非所有器件都具有 SN 涂层。