This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774与 SN74AXC4T245的主要区别是什么?

Guru**** 2384030 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245, SN74AXC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891229/sn74axc4t774-what-is-the-main-difference-between-sn74axc4t774-and-sn74axc4t245

器件型号:SN74AXC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

大家好、  

 除了带宽之外、SN74AXC4T774与 SN74AXC4T245之间的区别是什么?

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '774的每个通道具有单独的方向输入。 (这使得它适用于 SPI、它通常具有三个输出和一个输入。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。

    Leroy、

    正在考虑的应用是什么? 请参阅应用手册、了解使用 AXC 系列的 SPI、UART 和其他标准接口。

    http://www.ti.com/lit/an/scea065a/scea065a.pdf