This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:更高温度范围版本

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23513, SN74HCT244, SN54HCT244, SN74HCT240, TMS320F28069, SN74LVC240A, SN74ACT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887021/sn74hct244-higher-temperature-range-version

器件型号:SN74HCT244
主题中讨论的其他器件:UCC23513SN54HCT244SN74HCT240TMS320F28069SN74LVC240ASN74ACT244

您好!

我的客户使用此器件来驱动光伏逆变器中 UCC23513的光耦合器输入。

现在他们需要 SN74HCT244的-40-105C 版本。

SN54HCT244的规格是足够的、但它是军用级。

我们是否拥有 SN74HCT244的-40°C 至105°C 版本、或者我们是否计划拥有 SN74HCT244?

同样的问题也适用于 SN74HCT240。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    是否需要 TTL 兼容输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    输入来自 TI 的 TMS320F28069 PWM 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    另一个问题:他们是否希望输出为5V (他们是否尝试进行电平升档?)

    如果没有、则可以使用 SN74LVC240A/244A、因为它们具有宽工作温度范围。 与之前选择的器件不同、它们也可以由与 MCU 相同的3.3V 电源轨供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    对于数据表中的建议运行条件扇区、

    SN74ACT244的自然通风工作温度范围为-40至85。

    我的问题是:

    该器件的建议工作结温是多少?

    据我所知、器件的真正制约因素是结温。 对于不同的负载和 PCB 布局、相应 的自然通风工作温度应有所不同、那么 我们为什么可以说 SN74ACT244的自然通风工作温度为-40至85?

    3.是否可以在环境温度>85C 时使用此器件? 对于这种用例有何影响、器件寿命是否会更短? 我们是否有此类统计数据来显示器件寿命与。 工作环境温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Howard Zou"]

    该器件的建议工作结温是多少?

    请参阅常见问题解答:https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/716186?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    据我所知、器件的真正制约因素是结温。 对于不同的负载和 PCB 布局、相应 的自然通风工作温度应有所不同、那么 我们为什么可以说 SN74ACT244的自然通风工作温度为-40至85?

    同样、请参阅常见问题解答。

    3.是否可以在环境温度>85C 时使用此器件? 对于这种用例有何影响、器件寿命是否会更短? 我们是否有此类统计数据来显示器件寿命与。 工作环境温度?

    它可能会超过我们建议的工作温度、但不保证性能。 产品文件夹质量选项卡中显示了故障率信息、但我们没有提供此信息。

    [/报价]