This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:在不确定的输入区域抖动

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS06, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/891174/sn74lvc244a-chattering-at-undetermined-input-region

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:SN74LS06

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗? 客户还考虑了施密特触发器输入类型逻辑、但希望了解抖动现象。  

问题1. 对于 SN74LS06、客户已观察到在 VIL 0.8V 至 VIH 2V 的不确定区域发生抖动。 此外、由于在输入线路上使用低通滤波器(0.1k、0.1u)、信号处于不确定区域至少40uS。 但在与 SN74LS06相同的低通滤波器上使用 SN74LVC244A 时、未观察到抖动。 SN74LS06和 SN74LVC244A 在抖动发生方面有何差异?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议运行条件表的脚注(1)指出 了慢速或浮点 CMOS 输入 的影响应用报告、对此进行了解释。

    一般而言、双极输入应比 CMOS 输入更不易受此类振荡的影响。 但是、在任何情况下、如果存在慢速信号、则必须使用施密特触发输入、以避免可能损坏器件。