This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC590A:RC0上的低脉冲电压表电平

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC590A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889143/sn74hc590a-low-pulse-volgage-level-on-rc0

器件型号:SN74HC590A
主题中讨论的其他器件: 冲击

嗨、大家好

使用 SN74HC590A 启动了一个项目、对于所有 Q 引脚上具有5V 峰值的4Mhz CCLK、它似乎可以正常工作。 但出于某种原因、我只会在 RC0引脚上获得一个下降到 GND (而不是5V)的0.93V 信号。

它是否需要上拉电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RCO 是一种推挽式输出、应能够在没有上拉的情况下驱动一个小负载。

    到底连接到该引脚的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它直接连接到微控制器的输入端。 话虽如此、我尚未将其设置为输入。 我将在早上办理登机手续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们这是否解决了问题。 如果 MCU I/O 为输出、则这可能是由总线争用引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    好的、我已经将 MCU 引脚设置为输入。 这尚未解决问题、请参阅下面 RCO 和 QH 的示波器跟踪。 没有其他东西连接到网络、唯一的外部组件是0.1uF 旁路电容器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请放大其中一个脉冲、并将其与 CCLK 一起显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    很抱歉耽误您的时间、这是放大后的图像。 时钟频率已更改(随着项目的其余部分在测试中进行)、但希望这会显示您所需的内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时序和边沿看起来正常。

    我不知道器件本身是否存在任何可能导致此问题的缺陷。 我 Ω 该信号和接地之间存在短路、电阻约为16k Ω。 (用万用表检查。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是不寻常的。 部件可能已损坏。 您是否有任何可以替换此设备以进行验证的额外设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    是的、我似乎找不到任何短路、如果需要、我可以用其他方法替换它。 但目前它并不重要、因为这只是我承诺进行生产设计之前的测试件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好、听得不错。 我想、该引脚上的 ESD 冲击可能会损坏输出、导致其无法输出 Vcc。 如果您更换部件、问题仍然存在、请告诉我。