This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD404040B:SPICE 模型

Guru**** 2868290 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/890230/cd4040b-spice-model

器件型号:CD404040B
主题中讨论的其他器件: CD74HC4040

您是否有用于 CD404040B 的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    不可以、很不幸、我们没有用于 CD4K 器件的 SPICE 模型。

    这些是在 Harris Semiconductor 收购期间继承的、信息有限的器件。

    您是否在>6V 的电压下操作此器件? 因为我建议考虑使用 CD74HC4040、而不是针对2- 6V 工作电压进行优化的 CD74HC4040。

    遗憾的是、也没有 Spice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。  Robert