This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC574:SN74HC574 3.3V 电源请参阅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC574, SN74HCT574, SN74AHC574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/890366/sn74hc574-sn74hc574-3-3v-power-supply-consult

器件型号:SN74HC574
主题中讨论的其他器件: SN74HCT574SN74AHC574

大家好、

我有一件事要与团队一起检查。 数据表显示电源应为4.5V 至5.5V。 到目前为止 、我的客户使用 的 SN74HC574的电压为3.3V、没有任何问题。 他们想知道为什么该器件也可以用作如此低的电源? 什么性能可能会受到影响?

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 HC 系列器件(包括'574)都是针对2V 至6V 之间的任何电源电压而设计的。数据表正确地指定了这一点。

    HCT 器件具有与 TTL 兼容的输入、TTL 仅在5V 下运行、因此指定更宽的电源电压范围毫无意义。

    如果客户使用的是 SN74HCT574、则不能保证3.3V 时的电气特性、应将其替换为 SN74HC574 (或更好的 SN74AHC574)。 实际上、只有输入晶体管具有修改后的开关阈值、而其余电路在 HC 和 HCT 之间可能是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我错了、客户使用  的是 3.3V SN74HCT574。 我会让他们改为 HC 或 AHC 系列。