This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT139:SN74HCT139DR 数据代码确认

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889219/sn74hct139-sn74hct139dr-data-code-confirm

器件型号:SN74HCT139

大家好、团队成员

你好。

一位客户想要识别器件 SN74HCT139DR 的数据代码。

以下照片中显示的剂量43A6DNM 是什么意思?

谢谢。   

王家贤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    前两位数字是制造日期代码、后四个字符是批次追踪代码、最后一个字符是组装地点代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan

    感谢您的回复。

    图片中的前2位数字是43、 43代表的制造日期是什么?

    您想告诉我如何用这2位数字计算日期吗?

    谢谢、Kane

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    4应该表示年份、3应该表示月份。 因此、这将是2014年4月。