This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:上电后输入悬空时的默认输出

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889301/sn74avch2t45-default-output-when-input-is-floating-after-power-up

器件型号:SN74AVCH2T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T45

您好、专家、

由于存在内部总线保持电路,因此 TI 不建议使用外部上拉和下拉电阻器。

客户想知道在 A1、A2首次上电后浮动时 B1、B2输出(高电平或低电平)是什么

他们是否需要将 R406和 R407置于下方以确保输出状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    是的、初始输出状态将未知、但对于默认状态、您可以添加上拉/下拉。 不过、它们需要非常大、我建议100千欧、以免对总线保持产生负面影响。 不过、此时无需使用总线保持器件、我建议使用 SN74AXC2T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答。

    但是、如何在应用手册和数据表中解释以下陈述?

    在第6.3节中、它定义了上电后输入将为低电平:

    http://www.ti.com/lit/an/scla015b/scla015b.pdfIn 数据表下面显示不需要上拉/下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户现在仅使用4.7K、是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    倾向于以低电平状态启动与加电后保证低电平输出状态稍有不同、请参阅此常见问题解答:https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737715?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    总线保持电路的输出电阻通常介于1k Ω 和5k Ω 之间。 向总线保持输入添加4.7k Ω 电阻器可以在总线保持输出和上拉电阻器之间创建分压器、从而导致电流过大。 有关为什么存在过流的详细信息、请参阅此常见问题 解答:https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、迪伦

    只是快速确认客户需要、这是否意味着只使用4.7K 可以用于函数 、但可以进行更多功耗计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shenhua、

    不、这可能是不好的。