This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889960/txs0108e-q1-txs0108e

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

大家好、整个团队

我有疑问、

是否可以将 TXS0108E 用作电压电平转换器、以便在 SD_CLK≦100MHz 时处理 SDIO (DATA+clk+cmd)信号

在主器件和从器件的两侧都需要上拉电阻器吗?

如果 TXS0108E 为 NG,您能给我一个原因?您  能给我这个 应用其它组件的建议吗

此致

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    数据表将具有该电源配置的数据速率限制。

    不需要上拉电阻器、因为存在内部上拉电阻器。

    TXS 应该工作、但数据速率有限。