This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT541:热性能信息

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889944/sn74hct541-thermal-information

器件型号:SN74HCT541

大家好、

美好的一天!

 我们有一位客户在寻找 SN74HCT541NSR 的 μ θJC。

数据表上提供了 θJA μ m、但其余的热性能信息不是。

感谢您对此的支持。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我已继续并提交了一份请求、为您获取此数据。 大约需要1-2周的时间、我将用您请求的信息回复此主题。

    同时、我将关闭此线程、以使其不重复。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请参阅以下热值:

    • Theta Ja - 73.7
    • Theta JC - 36.7
    • Theta JB - 38.8
    • PSI JT - 9.2
    • Ψ JB - 38.5

    所有值均以 °C/W 为单位

    谢谢、

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chad!

    艺术