This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2N7001T:2N7001T

Guru**** 2543960 points
Other Parts Discussed in Thread: 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/890204/2n7001t-2n7001t

器件型号:2N7001T

100Mbps 时的电流驱动输出能力如何? Vccb = 3.3V 时是否为50mA?

要求为:100Mbps (即10ns 最小脉冲宽度)、1ns 或更短的上升/下降时间以及50 Ω 驱动器、或者至少能够在 VCCB 轨上以3.3V 输出50mA。

请告诉我2N7001T 是否符合我的要求吗?如果不符合要求、请告诉我其他器件。