This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC240:具有三态输出但 TTL 输入的八路缓冲器或驱动器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244AT, SN74AC240, SN74LV541AT, SN74ACT240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/890002/sn74ac240-octal-buffer-or-driver-with-3-state-output-but-ttl-input

器件型号:SN74AC240
主题中讨论的其他器件:SN74LV244AT、 SN74LV541AT、 SN74ACT240

大家好、

您能否建议将 SN74AC240与 TTL 输入进行最佳替换? 我找到了 SN74LV244AT 和 SN74LV541AT。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件不是反相的。 最相似的替代产品是 SN74ACT240。