This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:逻辑低电平而不是零

Guru**** 3009780 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXB0104, TXB0102, TXS0102, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889635/lsf0102-logic-low-level-not-zero

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件: TXB0104、 TXB0102、 TXS0102、 SN74AHCT1G125、 SN74AHC1G125

大家好、

我的客户使用 LSF0102进行3.3V 至5V UART 信号转换、他们观察到3.3V 和5V 信号的逻辑低电平被上拉至几百 mV、请参阅以下示波器截图。 他们已经尝试从电路板上移除 LSF0102、3.3V 变为正常状态。 原因可能是什么?

这两个信号来自 A1和 A2。

以上是 B1的结果。

谢谢、此致。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是具有特定电阻的无源开关。 如果您使用小型上拉电阻器、则流经开关的电流和压降会变大。 (实际驱动线路的器件的输出电压也变得更大。)

    如果在所需的信号频率下可能出现这种情况、请尝试使用更大的上拉电阻器。 或者、使用不同的转换器;请参阅 [常见问题解答]是否存在适用于 GPIO、SPI、UART、I2C、MDIO、 RGMII、I2S 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    克莱明是正确的。 本视频 详细介绍了这一点:https://training.ti.com/down-translation-lsf-family?context=1134826-1139264-1134793

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复、我已经浏览了这些视频、并了解了您的观点、即器件开启时会出现压降。  

    但在我的客户案例中、数据现在从3.3V 变为5V、因此电流从5V 侧变为3.3V 侧、B 处的电压应高于 A、但结果表明情况并非如此。 我认为还有其他原因。

    您能帮助进一步解释一下吗? 谢谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在数据表中、LSF0102还适用于 UART、LSF0102和 TXB0104之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电压意味着其他一些器件会灌入电流。 是否有其他任何东西连接到这些信号线?

    我不知道该表为什么提到用于 UART 的四通道器件。 您可以使用 TXS0102 (类似于 LSF0102、但具有边缘加速器、允许它使用大得多的上拉电阻器)或 TXB0102 (具有非常弱的输出驱动器、不能很好地与上拉/下拉配合使用)。

    为此、我建议使用方向控制转换器(具有适当的输出缓冲器)、但没有允许两个反向通道的5V 器件。 因此、对于3.3V 至5V 转换、我建议使用具有 TTL 兼容输入(例如 SN74AHCT1G125)的缓冲器、对于5V 至3.3V 转换、建议使用具有可过压输入(例如 SN74AHCT1G125)的3.3V 运行的缓冲器。