This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:TXS0108E

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889619/lsf0108-q1-txs0108e

器件型号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

 大家好、整个团队

我的 LSF0108-Q1有问题

您能给我一些建议吗

是否可以将 LSF0108-Q1 用作电压电平转换器、以便在 SD_CLK≦100MHz 时处理 SDIO (DATA+clk+cmd)信号

在主器件和从器件的两侧都需要上拉电阻器吗?

3.如果 LSF0108-Q1为 NG,您能为本 应用提供其它组件部件建议吗

4.TXS0108E 可用于 此应用?如果不能、原因是什么

应用

此致

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    上拉电阻器必须非常强、并且必须通过短布线 bw 驱动器/接收器来限制容性负载。

    被推挽的 CLK 线路在输入上无需外部上拉、但是本质上是双向的 IO 线路在任一侧都必须有上拉电阻。