This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:当不满足 VCCA≤VCCB 条件时的影响?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889562/txs0102-q1-impact-when-the-vcca-vccb-condition-is-not-met

器件型号:TXS0102-Q1

有关 TXS0102-Q1的问题已经提出;特别是关于“大于或等于 VCCB (VCCA≥VCCB)的 VCCA 值不会损坏器件,但在运行期间,VCCA 必须始终小于或等于 VCCB (VCCA≤VCCB)”的注释。

 

此设计中有一些实例、其中 VCCA 和 VCCB 都位于3V3、但来自2个单独的电源域、两个电源轨上都可能会出现轻微变化。 因此、可能无法保证 VCCA <= VCCB。

 

我的问题是、当 VCCA≤VCCB 条件不满足时、会产生什么影响? 对于可用于此应用的器件、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《双向转换器的 VCCA 和 VCCB 偏置要求》(SCEA060)指出:

    TXS 和 TXB 型转换器要求 VCCA 小于或等于 VCCB。 这是由一个内部保护二极管引起的、当 VCCA 上的电压超过 VCCB 上的电压时、该二极管可能会被正向偏置。 […] VCCB 固定为2.5V、VCCA 从2.5V 扫描到3.5V:

    如图4…所示 当 VCCA 上的电压比 VCCB 上的电压高约0.6V 时、二极管开始导通、并且随着 VCCA 的增加、ICCA 电流开始急剧增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    一般而言,如果两个电源都处于同一电平,则可以使用;但在这种情况下,您可能不需要电平转换器。