This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV125A:传播延迟的统计分布

Guru**** 2813645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889790/sn74lv125a-statistical-distribution-about-propagation-delay

器件型号:SN74LV125A

大家好、

您能给我以下客户请求的评论吗?

问题1.  您能否将 tpd 作为以下条件共享统计分布(例如高斯分布或均匀分布)? 这些分布直接影响电机驱动中的栅极控制电路、并且他们希望估算栅极控制电路中的此类分布。

VCC=5V±0.5V

TPD ((从 A (输入)到 Y (输出)、CL=15pF、TA=25°C)

:3.4ns (典型值)~5.5ns (最大值)

2. TPD ((从 A (输入)到 Y (输出)、CL= 50pF、TA=25°C)

:4.3ns (典型值)~7.5ns (最大值)

3. TPD ((从 A (输入)到 Y (输出)、CL=15pF、TA=–40°C 至85°C)

:1ns (最小值)~6.5ns (最大值)

4. TPD ((从 A (输入)到 Y (输出)、CL=50pF、TA=–40°C 至85°C)

:1ns (最小值)~8.5ns (最大值)

5. TPD ((从 A (输入)到 Y (输出)、CL=15pF、TA=–40°C 至125°C)

:1ns (最小值)~7.5ns (最大值)

6. TPD ((从 A (输入)到 Y (输出)、CL=50pF、TA=–40°C 至125°C)

:1ns (最小值)~9.5ns (最大值)

我假设 TI 不能披露保护频带信息、那么问题是客户应该在 tpd 分布上假设什么统计分布以供参考? 高斯或其他?

此致、

佐崎武