This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:在推荐的工作温度范围和统计分布范围内的传播延迟

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889757/sn74ls06-propagation-delay-over-recommended-operating-temperature-range-and-statistical-distribution

器件型号:SN74LS06

大家好、

您能给我以下客户请求的评论吗?

问题1. 您能否在建议的工作温度范围内提供有关 tPLH 和 tPHL 数据的数据?

问题2. 您能否分享有关 tPLH、tPHL、tpd 的统计分布? 这些分布直接影响电机驱动中的栅极控制电路、并且他们希望估算栅极控制电路中的此类分布。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    此信息位于数据表中。 它们应该使用考虑分布的最小值和最大值、所以它们应该使用最小值和最大值作为可能的 tpd 变化的限制。

    我无法为此共享其他曲线。