This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:输入高电平/低电平阈值是否随时间变化

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889588/sn74ahc14-does-the-input-high-low-threshold-vary-with-time

器件型号:SN74AHC14

您好!

我对下面所示的电路有一些问题。  当我向电路施加电源(即5V)时、我希望 RC 电路定义 OEn hgih 到低电平的时间、但是、我注意到它发生了变化。  我已经意识到、如果我快速进行下电上电、电容器可能没有时间完全放电、因此、如果我快速进行下电上电、那么 OEn 低电平时间会发生变化; 但是、测试电路的人员有时在电路周末设置为未通电后、从高电平到低电平的时间比正常时间短得多。

这可能是由 SN74AHC14输入阈值的变化引起的?

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我能否获得同时显示输入和输出的不同时序方案的示波器截图?