This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:如果可以满足我的预期波形、您可以帮助检查 SN74LVC1G373电路吗?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, SN74LVC1G373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889513/sn74lvc1g373-may-you-pls-help-check-my-sn74lvc1g373-circuit-if-can-meet-my-expect-waveform

器件型号:SN74LVC1G373
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08

你(们)好,先生  

我希望使用 SN74LVC1G08 + SN74LVC1G373的电源按钮达到我的预期波形。  

如果可以、您可以帮助检查所附电路、或者吗?

                         令人很烦

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您的时序图看起来很好、与我所说的设置方式相符。 我唯一担心的是锁存器 D 输入端的慢速边沿。 以下是涵盖可能发生的问题的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/737694?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    这也可能是与门输入的问题。 如果边沿不符合建议的转换速率、建议将它们提高速度、或者使用一个施密特触发器器件、此器件能够处理非常慢的转换速率而不会出现任何问题。