This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请告诉我 TI 器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1025-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888861/please-tell-me-ti-device

主题中讨论的其他器件:LMG1020LMG1025-Q1

各位专家,您好

客户向我分享了2个以下竞争对手器件。

如果 我们有与竞争对手插座相对的替代插座、请告诉我。

BD52E28G-TR

➢)TI 器件 TPS3840DL28DBVR (__LW_AT__来自交叉参考工具

EL7457CLZ

谢谢  

Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我查看了 EL7457的 d/s、不清楚该器件的设计是什么。

    您可能会使用我们的其中一个栅极驱动器、但我认为40MHz 将是一项挑战。 您可以查看 LMG1020/LMG1025-Q1等可驱动有限负载的器件(需要计算该频率下的热耗散、以确保其保持在限制以下)。

    我还可以看到我们的其中一个线路驱动器也很受关注。 我将请该小组的一位同事发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我们的线路驱动 器旨在用于放大差分信号、我不知道可用作 EL7457CLZ 替代器件的器件。

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Don 和 Babiker

    感谢您的支持和建议。

    我将与客户分享此信息。

    最恰当的考虑

    Yuki Saito