This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40106B:未上电芯片上的高电平输入电压

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889190/cd40106b-high-level-input-voltage-on-unpowered-chip

器件型号:CD40106B

您好!

我遇到这样的情况、即在该芯片未通电时、该芯片的其中一个输入引脚上会出现9V 信号。 我想在该输入上添加一个串联电阻器、 或者甚至可能使用一个串联电阻加一个从输入引脚到 CD40106电源轨的二极管(其想法是使用一个我知道其限值的增强器二极管、而不是依赖芯片内部保护电路)。

不过、我在数据表中看到、除了保护二极管之外、输入已经包含了一些串联电阻(请参阅下图以了解屏幕截图)、因此我想知道是否需要任何外部保护? 我知道、最安全的选择可能是拥有它、但这是一个已经存在的电路板、我将对其进行返工、因此我宁愿将修改保持在最低限度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    遗憾的是、该电阻器不会在您的情况下保护器件。 只要您将流入二极管的电流限制在10mA 以下、您就可以正常工作、但最重要的是、我建议您采用具有规格的外部二极管的原始策略。 我知道实施起来不方便、但在器件的整个寿命期间保持保护器件的保护将有助于长期发展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、串联电阻器仍允许小电流流入 VDD、这可能仍足以为器件加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将电流限制在远低于其最大值的值、比如<1mA、该怎么办? 是否仍有长期损坏的风险?

    关于器件通过输入上电、只要这不意味着器件本身存在风险、就不会有任何风险。 输出连接到的所有器件始终通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果二极管电流(由串联电阻器或其他器件)限制为允许的值(< 10mA)、则器件不会损坏。