This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:不同通道中的 SN74LVC245A 传播延迟

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889254/sn74lvc245a-sn74lvc245a-propagation-delay-in-different-channels

器件型号:SN74LVC245A

尊敬的团队:

我们是否有不同通道的传播延迟时间? 输出电压为1.8V、输入相同的信号。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    数据表第7.6节中给出的传播延迟适用于器件的所有8个输入通道。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    如果您想说 tpd 与称为通道间偏差的 bw 通道不同、TI 保证其最大值<=1ns、但通常在输出处于同一负载且入射信号上没有输入偏斜的情况下、它大约为200ps。

    如果是 tpd、那么正如 Chad 提到的、它会列在数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请参阅常见问题解答: