This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:压摆率

Guru**** 2523310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889138/sn74axc4t245-q1-slew-rate

器件型号:SN74AXC4T245-Q1

您好!  

是否可以在以下条件下请求转换速率?
200Mbps 时、VCCA 1.2V 至 VCCB 2.5V 位置、驱动负载<15pF。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elisha、

    可以使用产品文件夹中列出的 EVM 之一来测试这一点。 也可以使用以下常见问题解答来估算该值:

    数据表中列出了多个电压节点、因此找到一个接近客户所寻找的值的电压节点应该不会很困难。