请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888231/sn74lvcc3245a-vihb-min-at-vccb-5v
器件型号:SN74LVCC3245A大家好、
VIHB 最小值是否为0.7*VCCB?
如果是,是否有任何器件在 VCCB = 5V 时 VIHB 最小值小于0.35V?
谢谢、此致、
米希亚基