This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:VCCB = 5V 时 VIHB 最小值

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888231/sn74lvcc3245a-vihb-min-at-vccb-5v

器件型号:SN74LVCC3245A

大家好、

VIHB 最小值是否为0.7*VCCB?

如果是,是否有任何器件在 VCCB = 5V 时 VIHB 最小值小于0.35V?

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、0.7×5.5V = 3.85V

    您是指0.35V 还是0.35×VCC? 是否要输入1.8V 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能不能建议您进行查询?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要输入0.35V 信号或1.8V 信号? (后者可由电平转换器处理;最大的5V 转换器只有16位。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确认 Clemens 的答案:是的、VIHB MIN 由0.7 * VCCB 给出。

    此外、我想再次询问 Clemens 的问题。 您是否意味着您希望 VIHB MIN 为0.35? 或者、是否希望 VIHB 最小值为0.35 * VCCB?

    谢谢!

    乍得克罗斯比