This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T45:1.2V 至1.8V 电平转换的工作速度有多快?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888900/sn74axc2t45-how-fast-worked-from-1-2v-to-1-8v-level-translate

器件型号:SN74AXC2T45

您好!

客户希望使用 SN74AXC2T45 1.2V 至1.8V 电平转换器。 有一个说明、当1.8V 至3.3V 情况下为380Mbps 时。

 在1.2V 至1.8V 的情况下、SN74AXC2T45的工作速度有多快?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表(第6.9节)中给出的 tpd 规格(传播延迟时间) 和通信协议的脉冲宽度是器件数据速率的良好指标。 然而、tpd 与数据速率之间没有直接关系、因为传播延迟只是一个延迟、而不是输出转换上升和下降时间的直接指示器。

    该器件能够支持高达380Mbps 的数据速率、但这在很大程度上取决于系统设计(容性负载、驱动电流等)

    谢谢!

    乍得克罗斯比