This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT541B:用于 SN74ABT541BP 的4通道器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT541B, SN74ABT125, SN74LVT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/889091/sn74abt541b-4ch-device-for-sn74abt541bp

器件型号:SN74ABT541B
主题中讨论的其他器件: SN74ABT125SN74LVT125

大家好、

   客户以前使用的是 SN74ABT541B、但他们只需要4通道、因此他们想要选择4通道驱动器缓冲器、  

   1) 1)开关特性 tPLH/PHL 应与 SN74ABT541B 相似或更快。

   2) 2)仅1 OE 控制4个通道。

   3) 3)输出电压电平应与 具有相同负载的 SN74ABT541B 相似。

 这里的最佳选择是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过留在 ABT 系列中获得相同的特性。 没有具有单个 OE 的四通道器件、但您可以使用 SN74ABT125并将同一信号路由到全部四个 OES (高阻抗 CMOS 输入不会出现这种情况)。

    具有相似驱动强度的唯一替代方案是 SN74LVT125、它的运行电压不超过3.3V