This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595B:串行至并行转换

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888716/sn74hc595b-serial-to-parallel-conversion

器件型号:SN74HC595B

这些器件中的4个是否可以"串联"以提供32位输出? 如果是、如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑图显示、所有八个移位寄存器触发器共享同一个时钟信号、并且每个触发器的输出连接到链中下一个触发器的数据输入。 (这是单个数据输入还是单独的设置/复位输入无关紧要。)

    要级联多个器件、请执行相同的操作:将相同的时钟信号路由到所有 SRCLK 输入、并将每个器件中最后一个移位寄存器触发器(QH')的输出连接到下一个器件中第一个触发器(SER)的数据输入。

    通常、您还需要共享 SRCLR 和 RCLK 信号。