This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:LSF0102

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888311/lsf0102-lsf0102

器件型号:LSF0102

大家好、

我在我的设计中使用了少数几个 TI 电压转换器。

我将附上原理图 pdf 以及相同的布局或电路板文件。

请仔细阅读并告诉我您的输入。

此致、

Jayashree.e2e.ti.com/.../TI-voltage-regulator-BF-review.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看一下您的原理图、我注意到了以下几点:

    • R822是不必要的。 OE 是正常 CMOS 输入、具有高阻抗。 如果 R893也是 DNP、则可以使用 DNP R822。
    • DNP C730、而是填充 C727。 有关以下内容的更多信息、请参阅此视频:
    • 我还看到、您可能计划在将来驱动 EN 引脚。 我强烈建议您观看以下视频、了解如何做到这一点:
    • 总体而言、LSF0102的电路看起来不错、但我一定要参考数据表第12.1节中的所有链接、以确保您的设计适合您的终端应用。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回复  

    我将以 pdf 格式附加电路板文件。 请仔细检查并告诉我您的输入。

    此致、

    Jayashree.e2e.ti.com/.../ADC-AND-DAC-CIRCUITS.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jayashree、

    它看起来是您发送的原理图中包含的唯一 IC 是 U89 (LSF0102DCTR)。

    我对该 IC 的唯一建议是遵循数据表第11节中列出的指南。 对于这个器件、看起来一切正常。

    谢谢!

    乍得克罗斯比