This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:OE 为高电平时的行为。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888498/txb0108-the-behavior-when-the-oe-is-high

器件型号:TXB0108

你(们)好。

我想知道 TXB0108在10年内是如何工作的。

作为数据表、当 OE 为高电平时、我们无法访问1us (=ten)。

但是、这在我的客户案例中发生。

我有一些问题。

 在十进制期间访问时、输出信号是什么类型?

 2. 在十进制期间访问时,输入信号是否受到影响?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 OE 上升沿与输出有效之间的最长时间。 只要输出尚未激活、TXB 就不会驱动它们、引脚仍然为高阻抗、并且电压未定义/悬空(除非其他一些器件驱动该线路上的电压)。

    所有引脚同时为输入和输出。