This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:VCC=5V VOH

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888400/sn74lvc2g14-vcc-5v-voh

器件型号:SN74LVC2G14

您好!

我正在评估 SN74LVC2G14DCKR。

当 Vcc =µA 时、我需要知道 V_OH 的规格、其中 I_OH =-100 μ A。即使建议的 Vcc 范围高达5.5V、数据表仅将其规格限制在高达 Vcc = 4.5V 的范围内

您能否提供必要的缺失规格?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC = 4.5V 是标称5V 电源的最坏情况、容差为10%。

    当栅极电压较高时、输出晶体管的 RDS (ON)不会变大、因此 VCC−0.1V 规格也适用于5.0V