This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G17:SN74AUP2G17上输入技术规格的绝对额定值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888363/sn74aup2g17-absolute-rating-of-input-spec-on-sn74aup2g17

器件型号:SN74AUP2G17

您好!

当 CPU 向 SN74AUP2G17输入引脚(1A 和2A)驱动"从高到低"时、我碰巧有一个电路板、它会在~5ns 内产生大约~-(600-700) mV 的欠压。

这超出了绝对额定值-500mV。

但我还注意到数据表中的脚注:
"2)如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入负电压和输出电压额定值。"

是-500mV 是连续电压、还是尖峰计数了多长时间并降低了器件生命周期?

我应该添加阻尼电阻器、还是可以。

谢谢、

Borri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要电流保持在−50mA 以上、就可以超过−500mV 的限值。

    电流流经引脚和 GND 之间的 ESD 保护二极管。 您已经观察到二极管上的压降为700mA、因此电流不是很高。 如果您想了解电流实际大小、则必须测量二极管的电流与电压曲线。