This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4077B:IOL 和 IOH 的最大电流是多少?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4077B, CD4011B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888071/cd4077b-how-maximum-current-is-iol-and-ioh

器件型号:CD4077B
主题中讨论的其他器件: CD4011B

你(们)好。

我想知道 CD4077B 的相关信息。

IOL 和 IOH 的最大电流是多少?

它是否具有所有引脚总计的最大电流规格?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    CD4077B 的数据表在第4页给出了所有拉电流和灌电流以及静态电流和输入电流的额定值。

    它还详细介绍了 IOL 和 IOH、但恐怕我不明白您的要求。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harris 似乎没有在绝对最大额定值中指定这些值。

    一些类似的栅极(NAND:CD4011B)的数据表指定了每个输出和每个封装的最大功耗。 图3和5 kΩ、很容易超过该值、但仅在电源电压高于5V 时(在5V 时、输出阻抗约为1k Ω、且短路电流过低而不危险)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得和克莱明、您好。

    感谢你的答复。

    CD4011B 对100mW 的描述。

    我想每个输出的功耗为100mW。 正确吗?

    如何计算最大输出电流?

    最大输出电流= 100mW/VDD  

    正确吗?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每输出100mW、每芯片500mW。

    该限值取决于输出晶体管的功率耗散。 仅当高输出直接短接至 GND 或低输出直接短接至 VDD 时、输出晶体管上的压降才为 VDD。 如果在负载上降低了一些电压、则只有剩余的电压在输出晶体管上下降。