This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GU04:SN74LVC1GU04

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887016/sn74lvc1gu04-sn74lvc1gu04

器件型号:SN74LVC1GU04

尊敬的 TI 技术团队:

我们正在考虑将您的 SN74LVC1GU04器件用于模拟应用、我们需要了解 N 和 P 晶体管的跨导。 请帮帮我们。

谢谢你。

谨致你的信,

谢尔盖·彼得罗夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergei、

    应用报告 可能会帮助您完成您要实现的目标。 否则、请告诉我、我很乐意为您提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E2E 团队:

    感谢您的回复、但在联系您之前、我已经看到了这些文档。 我们只需要 SN74LVC1GU04的一些数字:

    N 晶体管的跨导是(????) MS @漏极电流(???)

    P 晶体管的跨导是(????) MS @漏极电流(???)

    这些跨导与漏极电流的相关性图将是理想情况。  

     就像这样简单。 非常感谢、期待您的回复。

    此致、

    谢尔盖·彼得罗夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergei、

    所以我深入探讨了这个问题、很遗憾、这不是我可以与您分享的信息。