This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:P2P TXB0104RUTR 和更强的驱动电流

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888131/txb0104-p2p-txb0104rutr-and-stronger-driving-current

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

尊敬的团队:

我们是否具有 P2P TXB0104RUTR 器件并具有更高的驱动电流?

如果没有 P2P、请同时建议使用更高的驱动电流器件。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现自动方向感应、TXB 必须具有弱输出驱动器、以允许其他器件覆盖电压电平。

    您要尝试解决的实际问题是什么? 您实际上是否需要自动方向感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    感谢您的输入。

    他们将其用于 MAC 的电平转换、让我与他们一起检查是否需要自动方向、或者是否需要明天的自动方向。

    同时、我们是否有非自动 P2P 和更强大的驱动设备?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    遗憾的是、我们提供的任何方向控制都不会是 P2P;但是、我有一些器件建议:

    SN74AXC4T245是我们的全新总线收发器(电平转换器)系列、在输出端具有更高的驱动强度。  

    如果您正在寻找具有更高电源电压额定值(以及稍高的驱动强度)的器件、那么 LVC 系列将会更好、但我们不提供该系列的任何4位器件。

    谢谢!

    乍得克罗斯比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您正在使用(R)(G) MII? 哪一个?

    (据我所见、除 MDIO 之外的所有线路都是单向的。)