This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:VCC 限制器件断电并禁用其输出

Guru**** 2815465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888039/sn74lvc2g74-q1-vcc-limits-at-which-the-device-will-be-powered-down-and-disable-its-outputs

器件型号:SN74LVC2G74-Q1

大家好、

我们的客户想知道 Vcc 限制了什么、器件将断电并禁用其输出?

我在数据表中看不到直接信息。 是否提供此信息?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示 VCC = 0V。实际上、它将类似于"< 0.5V"。

    应注意的是、Ioff 仅在 VCC 强制接地时应用、而不是在 VCC 浮动时应用、因此实际上 VCC 将位于 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    您也可以查看 此常见问题解答。 它详细介绍了部分断电、可能有助于回答您的问题。

    谢谢!

    乍得克罗斯比