This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT640:CD74HCT640M 的 ESD 额定值

Guru**** 2516930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887711/cd74hct640-esd-rating-of-cd74hct640m

器件型号:CD74HCT640

CD74HCT640M 的 ESD 等级是多少?
尽管我们检查了数据表并与 TI 客户支持中心确认、但我们找不到任何信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hajime、

    此器件的 ESD 数据似乎不可用。 我添加了这些要进行 ESD 测试的器件、但我们用于 ESD 测试的当前队列很长。 这些器件很可能在12-15周内无法获得 ESD 结果。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、克罗斯比-圣、

    感谢您的快速响应。

    我正在等待测试结果。

    此致、

    Shimaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我将继续并关闭此主题、以便不存在重复的问题。

    当器件的数据返回时、我将在下面进行更新。

    谢谢!

    乍得克罗斯比