This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:输出电压电平

Guru**** 2390805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, UCC23513, LM334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887056/sn74lvc245a-output-voltage-level

器件型号:SN74LVC245A
主题中讨论的其他器件: UCC23513LM334

您好!  

我的客户使用 SN74LVC245A 驱动 UCC23513、 SN74LVC245A 的电源为3.3V、PWM 输入信号频率为20kHz。 他们查看 UCC23513的数据表、发现最大开路电压 VF 为2.4V、因此担心 SN74LVC245A 会有驱动 UCC23513的风险。 您能否确认 SN74LVC245A 的最小高电平输出电压? 是否可以降至2.4V 以下? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    LVC245数据表的第6页提到了该器件的 VOH / VOL 电气规格。 最小高电压取决于电流负载/工作温度、在-40°C 至85°C 的电流负载为12mA 时、该电压可低至2.4V、适用于3V Vcc 工作电压。 当 Vcc 电平为3.3V 时、它将略高于该电平。 我看到 UCC23513器件的 IF 被列为10mA、因此 LVC 应该能够具有 VOH>2.4V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    就像这样、这是 DS 中的规格。

    我认为没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan

    感谢您的回复。 114Ω 参考了 UCC23513 DS Figure.28、假设 if=10mA、并使用一个 REXT Ω。 但有一个问题、即如果由于 DS 图6、LVC245的输出高电平电压为2.75V、而 UCC23513的 VF 为2.4V、IF 为(2.75-2.4)/114=3mA、则无法驱动 UCC23513。 您是否有一个 IOH VS VOH 图、如3.3V 下的 LVC245图6、以及不同的温度条件?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SN74LVC245A 数据表显示了标称3.3V 电源的最坏情况、容差为±10%。 如果实际电源没有那么糟糕、则无需假设 VCC = 3.0V

    UCC23513的最小建议 IF 为7mA。

      Ω、假设 VCC 在最坏的情况下降至3.2V、则 REXT =(3.2V−2.4V)/7mA−25 Ω≈89 μ A。
    在 Ω Ω 中、这会产生(3.3V−2.1V)/(89 μ A + 25 μ A)≈10.5mA 的电流。

    当 VCC 不大于 Vf 时、很难调节电流。 如果无法使用更高的 VCC、则可以考虑使用恒流源(LM334或分立式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    在您的  Ω 中、REXT =(3.2V−2.4V)/7mA−25 Ω≈89m Ω。 它的导通电阻 LV145为25Ω Ω、是测试电阻还是试验电阻值? 我在数据表中没有看到该值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 LVC 输出的典型值;您可以在上图中看到它(0.5V/20mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法得到你的意见。 为什么选择0.5V/20mA? 这些逻辑器件通常使用 CMOS 工艺、导通电阻不能太大、您能否再次检查它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线路电压范围为3V/0mA 至2.5V/−20mA。

    LVC 是具有最强输出驱动器的 CMOS 系列;其他系列具有更高的输出阻抗。