This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC16244:符合533Mbps 带宽要求

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/888044/sn74auc16244-meet-bandwidth-533mbps

器件型号:SN74AUC16244

大家好、

我需要以下规格。

闪存 I/O 缓冲器/驱动器

需要支持1.2V 和1.8V I/O

速度必须至少为533Mbps 或更高的数据速率。

SN74AUC16244能够在1.2V 时满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单栅极器件在1.8V 时支持的速率不超过500Mbps、在1.2V 时支持的速率不超过400Mbps:

    AUC 是最快的产品系列。