This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:正在寻找替代解决方案

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887738/txs0102-looking-for-replacement-solution

器件型号:TXS0102

大家好、

您能否帮助为 NTS0102GT 查找 P2P/B2B 解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0102‍YZP 非常相似、但温度范围较小(在125°C 下使用 TXS0102-Q1)、最大速率仅为24Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但它不是 P2P。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YZP 采用不同的封装。 (但这是唯一可能将其焊接到 SOT833-1封装中的地方。)