This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:需要噪声容限计算值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/887843/lsf0101-need-values-for-noise-margin-calculation

器件型号:LSF0101

LSF0101DRY (1位双向电压电平转换器)的 VOH (min)、Vol (Max)、VIH (min)和 VIL (Max)的值是多少?

注:1)无法从数据表中找到值。

     2) 2)原理图部分如上所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺少 B 侧上拉电阻(除非 GPIO_1始终由推挽输出驱动)。

    LSF 是无源开关、不具有 VIL/VIH/VOL/VOH 电平。 请参见 LSF0102 VIH VIL VOH VOH VOL 的值

    VREF_A 上的电压接近导通晶体管的开关阈值。 假设方向是从 B 到 A、B 上高于1.8V 的任何电压将导致 A 上的高输出、而 B 上低于1.8V 的任何电压将导致该电压为 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你